结果:找到"示波器的测量统计功能 及其在自动化测试中的应用",相关内容1000条
- 线性光耦有没有推荐的型号
- 220的交流电(直流的也可以),用光耦检测电压变化,同时用作隔离。问题是输入端电流太大了,怕加的电阻发烫,所以想找个输入端电流小一点的线性光耦
- 所属专栏: 技术交流 标签: 测量220V电压变化的 发帖人:LIXIAOKE 发帖时间:2023-02-08 09:53:00
- 分享一款开源串口调试助手,支持指令调试、自定义上位机面板、自动化测试、以及自动响应的MOCK服务
- 指令管理支持多种参数构建方式,省去大小端以及进制转换的步骤支持无限制保存通讯数据,可通过文件夹的方式进行分类管理支持快捷调用等函数来自动生成校验数据或者随机数据支持通过脚本来生成更加复杂的请求内容文件模式文件模式支持逐行发送,即可将一系列参数放入一个文件中加载进来,通过点击“发送”按钮来逐行发送请求内容。支持鼠标随时修改当前发送行。响应绘图解析绘图解析支持多种解析方式,可通过配置解析器自动适应响应内容而不用修改代码来适应绘图。绘图解析支持文本,数据帧,数据矩阵,格式化结构,正则表达式以及脚本等多种解析方式。支持多频道同时绘制。上位机面板通过将指令绑定到按钮或者下拉框中来控制数据的发送,然后将...
- 所属专栏: 谈天说地 标签: 串口助手 上位机 自动化测试 发帖人:四格5193 发帖时间:2023-02-07 15:49:00
- 手把手教你用LOTO虚拟示波器搭建测试系统整机
- 虚拟示波器如果用于个人的研发调试工作,主要能体现出它的小巧便携以及功能强大。而它的另一个巨大优势,可集成性可定制性高,则是在我们做项目中搭建测试系统的时候才能更好的体现出来。通常测试系统要求长时间工作,稳定性好,我们主推OSCA02系列的LOTO虚拟示波器,比较适合工业环境的应用和定制。测试系统在硬件上一般需要测电压量以及电流量,软件上可能独立也可能和PLC之类的其他系统进行连接互通。虚拟示波器比较适合应用在需要显示被测信号波形以及计算波形复杂参数的应用中。这些应用PLC和其他一些常用工业组件是做不了的。我们以制动器产品测试系统为例,简单演示如何用LOTO虚拟示波器OSCA02和周边模块搭建...
- 所属专栏: 技术交流 标签: LOTO虚拟示波器,搭建测试系统整机 发帖人:LOTO 发帖时间:2023-02-07 11:00:00
- 手把手教你用LOTO虚拟示波器搭建测试系统整机
- 虚拟示波器如果用于个人的研发调试工作,主要能体现出它的小巧便携以及功能强大。而它的另一个巨大优势,可集成性可定制性高,则是在我们做项目中搭建测试系统的时候才能更好的体现出来。通常测试系统要求长时间工作,稳定性好,我们主推OSCA02系列的LOTO虚拟示波器,比较适合工业环境的应用和定制。测试系统在硬件上一般需要测电压量以及电流量,软件上可能独立也可能和PLC之类的其他系统进行连接互通。虚拟示波器比较适合应用在需要显示被测信号波形以及计算波形复杂参数的应用中。这些应用PLC和其他一些常用工业组件是做不了的。我们以制动器产品测试系统为例,简单演示如何用LOTO虚拟示波器OSCA02和周边模块搭建...
- 所属专栏: 技术交流 标签: LOTO虚拟示波器,测试系统 发帖人:LOTO 发帖时间:2023-02-02 16:50:00
- 示波器使用测量过程当中的问题和解决方法
- 示波器的用途非常广泛,能够测量各种不同的电量,也是设计人员经常使用的一种测量设备。也是示波器人们在设计中经常用到的一种测量工具,它的主要作用就是把不可见的电信号转换为肉眼可辨的像,方便人们在设计和研究过程中观察电信号的变化并根据需要作出调整。示波器在不用电流探头的情况下如何测试波形?我们需要找一种电流小的精密霍尔传感器,比如5A输出5V。把集电极的腿,或发射极的腿从焊盘上焊下来,加接一根临时短线,穿过霍尔传感器的窗口,再焊回原先的地方,就可以用示波器测试工作电流了。届时把电压波形转换成电流就可以了。示波器维修开关电源会不会烧毁示波器?示波器电源接线如上面部分,零、火线经变压器隔离,地线与机壳...
- 所属专栏: 技术交流 标签: 示波器使用测量过程当中的问题,解决方法 发帖人:科瑞仪器 发帖时间:2021-11-27 16:10:00
- 示波器的测量统计功能及其在自动化测试中的应用
- 示波器的测量统计功能及其在自动化测试中的应用一般示波器都是有自动测量功能的,比如频率,周期,最大值,最小值,峰峰值,平均值,占空比,正脉宽,负脉宽等等,是很常规的功能配置。这些测量值是实时刷新的,我们可以直观的看到被测波形的测量数据。下面分别是台式示波器和LOTO虚拟示波器的测量值显示:有些时候,实时显示测量值并不能满足我们的要求,尤其是在我们监测某几个测量值不要超出一定范围的时候,实时刷新的测量异常值可能一闪而过,或者忽高忽低地波动让我们很难反应过来。在工业自动化检测的时候,这种情况尤为明显,我们并不是需要知道当前的测量值是多少,而是需要监控这个测量值在允许的区间范围内,一旦超出范围要自动...
- 所属专栏: 技术交流 标签: 示波器的测量统计功能 及其在自动化测试中的应用 发帖人:LOTO 发帖时间:2021-06-23 15:40:00
- LOTO示波器配合VI曲线测试仪在电路板维修中的应用
- LOTO示波器配合VI曲线测试仪在电路板维修中的应用市面上的VI曲线测试仪价格都在2000元到万元不等,同时大多携带不方便,有个别产品可以携带,但是功能单一(比如无法保存曲线,对比曲线等),那么LOTO示波器和VI曲线工控板就完美解决这些问题,价格极低(共500元)、随身携带、可保存曲线,录制回放,鼠标测量等等...需要的硬件:1.LOTO示波器价格330元~988元不等。2.vi曲线测试仪工控板价格118元。需要的软件:LOTO示波器OSCxxx专用配套软件.LOTO示波器变与VI曲线强强联合:1.示波器与电脑连接,VI与示波器连接,很简单如图。2.设置示波器为X_Y模式3.打开示波器,可...
- 所属专栏: 技术交流 标签: VI曲线测试仪在电路板维修中的应用 发帖人:LOTO 发帖时间:2021-04-21 11:44:00
- 能不能在PCB设计当中增加批量拉线的功能
- 能不能在PCB设计当中增加批量拉线的功能
- 所属专栏: 原理图设计 标签: 能不能在PCB设计当中增加批量拉线的功能 发帖人:仙子饶命 发帖时间:2021-02-08 09:35:00
- 如何用LOTO示波器安全的测量高电压?
- 如何用LOTO示波器安全的测量高电压?本文里我们把几十伏以上,超出对人体安全电压或者超出示波器量程的电压定为高电压,以220V市电举例讨论。示波器上是有方便自测和探头补偿用的标准方波的,一般是1KHz。我们的USB示波器上也有这个标准方波,幅值1.5v左右,默认是标准方波,需要时,还可以设置成PWM波,频率占空比可调。跑题了,我是在技术支持的过程中遇到关于市电损坏的问题有一大半是由于新人好奇,顺手接到市电上造成的。所以我不得不强调一下,示波器是自带方波可以尝鲜的,新手不要上来就去测市电玩。老司机们很谨慎,是不会这样做的。中招的新人们最常问的问题是:为什么我用示波器测量市电总是跳闸呢?为什么我...
- 所属专栏: 技术交流 标签: 示波器,测量 发帖人:LOTO 发帖时间:2020-06-12 10:28:00
- LOTO课5:三极管音频放大电路实践
- 我们在项目中经常会遇到音频信号的采集处理,我们今天做一个最简单的音频采集模块。它的电路其实就是在我们上节课的三极管的放大电路上的一个改进,在上一节课三极管放大电路的基础之上,将输出信号换成驻极体话筒,输出端加上截止频率在20KHZ左右的RC低通滤波电路,通过滤波电路来滤除频率在20KHZ以上的噪声信号。上一节课关于三极管放大的文章链接如下:https://www.bilibili.com/read/cv5848391?from=articleDetail设计的电路原理图如图所示,通过传感器获取一个交流的小信号,经过三级管放大电路放大信号之后再进行输出:等不及打板,手工焊接了一个样品进行试验:...
- 所属专栏: 技术交流 标签: 示波器,ARM,STM,测试 发帖人:LOTO 发帖时间:2020-05-19 14:08:00
返回